如题,在starterware中的gpioCardDetect例程中:
将原来的SD卡的CD线(SK中的GPIO0_6)更改为GPIO0_19,结果无法进入中断。
1.将GPIO_PMUX_OFFADDR_VALUE(0, 6, PAD_FS_RXE_PU_PUPDE(7));
改为GPIO_PMUX_OFFADDR_VALUE(1, 16, PAD_FS_RXD_PD_PUPDE(7));
2.#define GPIO_CD_PIN_NUM (6u)
改为#define GPIO_CD_PIN_NUM (19u)
问题:
1.为什么我在控制GPIO0_19 高低电平的时候无法进入中断?
2.是不是GPIO0_19不能配置成IO中断啊?
3.想把GPIO0_19配置成中断,应该怎么操作呢?