请专家帮忙解决以下问题,不胜感激。(因为是DSP方面的新手,所以可能问题有些肤浅,望不要取笑,谢谢)
详细问题也可以在附件word文档里查看。
1、 SRIO_LoopbackTestProject这个例子应该是针对单个DSP测试内部循环吧?在什么地方有关于此的定义或者声明?
2、 main()函数中SIMULATOR_SUPPORT好像没有定义,那也就是在Device上执行程序?那这里的SIMULATOR是什么意思?
3、 main()函数中的TEST_MULTICORE是在什么地方定义的?默认好像是定义了的,所以会执行函数Ipc_start()和后面的test_multicore()。我将生成的.out加载后,程序运行到Ipc_start()后,就停滞不再向下走了,为什么?函数Ipc_start()在什么地方定义?功能是什么?还想请问test_multicore()具体功能是什么?
4、 当main()运行到最后,会执行BIOS_start(),进入BIOS系统?之后如何去跟踪调试?
最终程序在evm上运行结果见附件word文档,想请问是否说明SRIO内部循环已经成功?
再次感谢回复者的帮助。