1. 用CCS5.5 编译后发现 TIMER_TCR_IDLEEN_DEFAULT 在头文件中就找不见 定位不到指定的头文件,请问我将如何修改工程,(还需要设置哪些东西)才能保证与CCS3.3生成的工程文件一样。
#define TIMER_CTRL TIMER_TCR_RMK(\
TIMER_TCR_IDLEEN_DEFAULT, /* IDLEEN == 0 */ \
TIMER_TCR_FUNC_OF(0), /* FUNC == 0 */ \
TIMER_TCR_TLB_RESET, /* TLB == 1 */ \
TIMER_TCR_SOFT_BRKPTNOW, /* SOFT == 0 */ \
TIMER_TCR_FREE_WITHSOFT, /* FREE == 0 */ \
TIMER_TCR_PWID_OF(0), /* PWID == 0 */ \
TIMER_TCR_ARB_RESET, /* ARB == 1 */ \
TIMER_TCR_TSS_START, /* TSS == 0 */ \
TIMER_TCR_CP_PULSE, /* CP == 0 */ \
TIMER_TCR_POLAR_LOW, /* POLAR == 0 */ \
TIMER_TCR_DATOUT_0 /* DATOUT == 0 */ \
)
2.C5509_UART工程中
在CCS5.5 中 ioport unsigned int *PCR_1=(unsigned int *)0x2c12; ioport 关键字 提示有问题 ,如何在CCS5.5 中解决?
工程见附件。谢谢