刚刚接触 ARM系列, 想通过触摸屏做个上位机,所以买了快开发板。 按照TI 的说明, 一步一步 做到reboot,(通过敲入"setup.sh")。在触摸屏系统重启之后,linux的terminal 上 收到了 “killed by signal 1” 的信息,然后貌似触摸屏的系统就崩坏掉了。 求帮忙,有知道这到底是怎么回事的么?
之前装了ubuntu 32-bit 运行过, SDK0.8 貌似没有这个故障,但是由于后来一系列原因, 目前转用了, ubuntu 64-bit, 版本14.04. SDK,试过了2.0~1.0, 都有这个问题。 所以想请教一下。 会是什么问题。
非常感谢