This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

AM335x EVM 触摸屏评估板, reboot 后 “killed by signal 1”



刚刚接触 ARM系列, 想通过触摸屏做个上位机,所以买了快开发板。 按照TI 的说明, 一步一步 做到reboot,(通过敲入"setup.sh")。在触摸屏系统重启之后,linux的terminal 上 收到了 “killed by signal 1” 的信息,然后貌似触摸屏的系统就崩坏掉了。  求帮忙,有知道这到底是怎么回事的么?

之前装了ubuntu 32-bit 运行过, SDK0.8 貌似没有这个故障,但是由于后来一系列原因, 目前转用了, ubuntu 64-bit, 版本14.04. SDK,试过了2.0~1.0, 都有这个问题。 所以想请教一下。 会是什么问题。 

非常感谢

  • 请问用的是TI GPEVM开发板么?是照着那个说明做的?

  • 您好,

    我目前用的是 AM335x Starter Kit. 就是那个触摸屏的板子, 200美金的那一款。 

    这边目前跟着说明做一遍,但是很多地方遇到问题。 比如, 敲入 ./setup.sh 然后 只能登陆成root, 敲入 reboot 命令后,就显示, killed by singal1. 

    美国这边的TI论坛上,有人遇到同样情况,但是 他们说是板卡问题,换了块新的开发板,问题就没有了。 请问,这种问题,之前您有没有类似经验。

    另外,我做了另外一套实验, 在create SD card script 之后,我没有运行 setup.sh, 而是跟着去做 QT的那个lab 1. 编译了 helloworld 文件,

    在将 helloword 文件想考入 目标板的时候,键入, scp helloworld root@xx.xx.xx.xx:/home/root , xx.xx.xx.xx 是目标板的ip 地址,但是,貌似总是说, 权限不够, 操作被否决。 

    但是我感觉我 AM335x 到 我pc的 enthernet 压根没有通。 有些混乱。 

    请问您有何建议么, 谢谢!

  • 我也遇到过编译后,说权限不够的问题,感觉是编译环境的问题;重新刷个自己编译的内核就好了

  • 您好,

    我目前用的是 AM335x Starter Kit. 就是那个触摸屏的板子, 200美金的那一款。 

    这边目前跟着说明做一遍,但是很多地方遇到问题。 比如, 敲入 ./setup.sh 然后 只能登陆成root, 敲入 reboot 命令后,就显示, killed by singal1. 

    美国这边的TI论坛上,有人遇到同样情况,但是 他们说是板卡问题,换了块新的开发板,问题就没有了。 请问,这种问题,之前您有没有类似经验。

    另外,我做了另外一套实验, 在create SD card script 之后,我没有运行 setup.sh, 而是跟着去做 QT的那个lab 1. 编译了 helloworld 文件,

    在将 helloword 文件想考入 目标板的时候,键入, scp helloworld root@xx.xx.xx.xx:/home/root , xx.xx.xx.xx 是目标板的ip 地址,但是,貌似总是说, 权限不够, 操作被否决。 

    但是我感觉我 AM335x 到 我pc的 enthernet 压根没有通。 有些混乱。 

    请问您有何建议么, 谢谢!