专家您好!
关于cache的问题
1 多核访问共享L2,有一致性的问题吗?L1D设置成32Kcache,8个核的L2都设置成256Kcache 256KRAM。比如core0写地址0x0c000000,需要flush L1Dcache 再通知core1读吗?
2 可不可以设置noncacheable段?我想把DDR某一段设置为8个核都可以访问,而且以noncacheable的方式访问,不需要维护一致性,这样可以吗?
3 在rtsc中设置platform的时候 属性有RWX,这些可读可写可执行的功能是怎么实现的呢?
谢谢各位专家