目前在使用DSP和Zynq的PL端进行通信,通过SRIO的SWRITE事务完成两者的双向通信,目前通过不停的烧写DSP程序,会偶尔触发故障,PL端无法收到DSP下发的数据。故障情况下buf_lcl_phy_buf_stat_out始终是5'b10000,且buf_lcl_response_only_out一直是1。想请问应该如何解决。正常情况下buf_lcl_response_only_out一直是0,buf_lcl_phy_buf_stat_out周期性变化
目前在使用DSP和Zynq的PL端进行通信,通过SRIO的SWRITE事务完成两者的双向通信,目前通过不停的烧写DSP程序,会偶尔触发故障,PL端无法收到DSP下发的数据。故障情况下buf_lcl_phy_buf_stat_out始终是5'b10000,且buf_lcl_response_only_out一直是1。想请问应该如何解决。正常情况下buf_lcl_response_only_out一直是0,buf_lcl_phy_buf_stat_out周期性变化
您好
能否分享一下SRIO的配置详情?
我希望您已经 对 SRIO 进行了一些基本测试,并确保它在正常使用情况下运行良好。
您好
明白了。您仍然遇到同样的问题吗?我们目前还没有相关的设备,但我会仔细查看,并在一天之内回复您。
您好
能否获取 SRIO_SWRITE_DSPtoFPGA() 中使用的 DSP_MEMCFG_ADDR 和 FPGA_MEMCFG_ADDR 的值?
分享一个相关的TI E2E链接供参考:
你能查一下吗?