This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

TDA4VM: TI TDA4VM 如何调试 VISS(ISP)

Part Number: TDA4VM

背景:

3.png

 

问题:

1、从CSI2-RX获取RAW数据

2、经过VISS、AEWB、DCC、LDC、MSC等模块,整个ISP的pipeline中还存在其他模块么?

3、其中ISP-pipeline包含(VISS、AEWB、DCC、LDC、MSC等模块),在实际的代码开发中只能使用RTOS-SDK进行开发?

4、其中ISP-pipeline包含(VISS、AEWB、DCC、LDC、MSC等模块),在实际的代码开发中如何调试这些模块的参数,是否支持动态参数调试?

5、其中ISP-pipeline包含(VISS、AEWB、DCC、LDC、MSC等模块),在实际的代码开发中如何调试这些模块的参数,是否存在对应的工具可以动态实时的调试这些模块的参数配置?

 

 

  • 您好,收到了您的案例,调查需要些时间,感您的耐心等待。

  • 您好

    经过VISS、AEWB、DCC、LDC、MSC等模块,整个ISP的pipeline中还存在其他模块么?

    LDC 和 MSC 不是 ISP 模块,但它们是 VPAC 的一部分。此外,AEWB 是软件算法。当您提到 ISP 流水线时,是的,这些模块通常都包含在内。

    、其中ISP-pipeline包含(VISS、AEWB、DCC、LDC、MSC等模块),在实际的代码开发中只能使用RTOS-SDK进行开发?

    我没理解这个问题。这些模块在 R5F 内核上受支持,而 R5F 内核支持 FreeRTOS 或 SafeRTOS。

    其中ISP-pipeline包含(VISS、AEWB、DCC、LDC、MSC等模块),在实际的代码开发中如何调试这些模块的参数,是否支持动态参数调试?

    对于VISS,我们可以使用DCC调谐工具进行调试并应用新参数。 

    5、其中ISP-pipeline包含(VISS、AEWB、DCC、LDC、MSC等模块),在实际的代码开发中如何调试这些模块的参数,是否存在对应的工具可以动态实时的调试这些模块的参数配置?

    只有VISS模块可以使用DCC工具动态实时地应用不同的参数。对于其他所有模块,都需要在代码中修改这些参数。