专家您好:
我使用的是dm368平台,在做OSD部分的时候发现sw_osd.h中
#define SWOSD_MAXNUMHANL 3
#define SWOSD_NUMSTREAMS 3
请问我从哪里可以找到alg_osd_ti.a的源码从而消除这个限制呢?我想实现4个通道的OSD。现在如果我创建大于3个OSD的handle就会出现异常。
另外如果无法获取此部分的源码的话,dm368的硬件OSD是如何实现的呢?我看了一些资料,但是没有找到合适的解决办法,希望您能给简单描述一下实现流程,是否需要设置启动参数,是否需要额外的接口实现叠加的OSD的数据转换等等。
谢谢!