1. [求助 8168采集图像直接播放的问题]
http://www.deyisupport.com/question_answer/dsp_arm/davinci_digital_media_processors/f/39/t/70570.aspx
2. 8127 标清模拟视频显示问题
http://www.deyisupport.com/question_answer/dsp_arm/davinci_digital_media_processors/f/39/t/70118.aspx
3. 8168 RDK中使用PCIE
http://www.deyisupport.com/question_answer/dsp_arm/davinci_digital_media_processors/f/39/t/74673.aspx
4. 8168外围想多扩展几个串口来用
http://www.deyisupport.com/question_answer/dsp_arm/davinci_digital_media_processors/f/39/t/53222.aspx
5. DM8168 4CH 1080p30fps ENC 如何输入,性能如何?
http://www.deyisupport.com/question_answer/dsp_arm/davinci_digital_media_processors/f/39/t/68146.aspx
6. DM8168 GPIO设置
http://www.deyisupport.com/question_answer/dsp_arm/davinci_digital_media_processors/f/39/t/78224.aspx
7. DM8168 网络启动问题
http://www.deyisupport.com/question_answer/dsp_arm/davinci_digital_media_processors/f/39/t/58148.aspx
8. DM8168+DVRRDK4.0.0.3+TVP7002是否支持1366*768分辨率的采集和编码
http://www.deyisupport.com/question_answer/dsp_arm/davinci_digital_media_processors/f/39/t/58393.aspx
9. DM8168上电用闻亭XDS560 V2做connect test检测到是dead jtag clock
http://www.deyisupport.com/question_answer/dsp_arm/davinci_digital_media_processors/f/39/t/73219.aspx
10. DM8168做为USB从的问题
http://www.deyisupport.com/question_answer/dsp_arm/davinci_digital_media_processors/f/39/t/72751.aspx
11. DM8168平台vpss(M3)和video(M3)异常崩溃
http://www.deyisupport.com/question_answer/dsp_arm/davinci_digital_media_processors/f/39/t/58435.aspx
12. DM8168是否支持TFT LCD屏显示?
http://www.deyisupport.com/question_answer/dsp_arm/davinci_digital_media_processors/f/39/t/67591.aspx
13. DM8168的demo板使用的是8片DDR,怎么改成4片呢?有没有相关的参考设计啊?
http://www.deyisupport.com/question_answer/dsp_arm/davinci_digital_media_processors/f/39/t/58463.aspx
14. DM8168管脚USB0_R1的设置问题?
http://www.deyisupport.com/question_answer/dsp_arm/davinci_digital_media_processors/f/39/t/62124.aspx
15. dvr_RDK 中的是否有ISP模块
http://www.deyisupport.com/question_answer/dsp_arm/davinci_digital_media_processors/f/39/t/61084.aspx
16. TMS3208168如何利用TV8158同时采集16路视频?
http://www.deyisupport.com/question_answer/dsp_arm/davinci_digital_media_processors/f/39/t/53737.aspx
17. TPS659112+ DM8168 组合 上电后TPS659112 电源输出不断重启???
http://www.deyisupport.com/question_answer/dsp_arm/davinci_digital_media_processors/f/39/t/59845.aspx
18. 哪里有8168的PCB图?
http://www.deyisupport.com/question_answer/dsp_arm/davinci_digital_media_processors/f/39/t/51658.aspx
19. 求助,DM8168的VGA输出不正常和CPU不定期挂死。
http://www.deyisupport.com/question_answer/dsp_arm/davinci_digital_media_processors/f/39/t/72394.aspx
20. 求助各位老师,DM8168的1V0_avs电压的问题,不同的CPU型号有不同的初始电压?程序和硬件都需要修改?相信这个问题大家都还没遇到过...
http://www.deyisupport.com/question_answer/dsp_arm/davinci_digital_media_processors/f/39/t/73402.aspx
21. 达芬奇系列内部cache问题
http://www.deyisupport.com/question_answer/dsp_arm/davinci_digital_media_processors/f/39/t/59488.aspx