1. 【dm365 &ipnc的参考设计 】替换成128Mnandflash 后的两个问题!http://www.deyisupport.com/question_answer/dsp_arm/davinci_digital_media_processors/f/39/t/59802.aspx
2. dm365 如何免root登陆,直接可以运行demo
http://www.deyisupport.com/question_answer/dsp_arm/davinci_digital_media_processors/f/39/t/52443.aspx
3. DM365内核配置Support for frame buffer devices 选中无效
http://www.deyisupport.com/question_answer/dsp_arm/davinci_digital_media_processors/f/39/t/75421.aspx
4. dm365在jffs2文件系统下,反复重启后,启动时间越来越慢!
http://www.deyisupport.com/question_answer/dsp_arm/davinci_digital_media_processors/f/39/t/58864.aspx
5. dm365如何优化jffs2的挂载时间?
http://www.deyisupport.com/question_answer/dsp_arm/davinci_digital_media_processors/f/39/t/52171.aspx
6. DM365的ipipe Noise Filter功能无效
http://www.deyisupport.com/question_answer/dsp_arm/davinci_digital_media_processors/f/39/t/54045.aspx
7. DM365移植rt3070会出现BulkIn IRP pending
http://www.deyisupport.com/question_answer/dsp_arm/davinci_digital_media_processors/f/39/t/53089.aspx
8. DM368 dvsdk_demo 之encode 如何修改帧率
http://www.deyisupport.com/question_answer/dsp_arm/davinci_digital_media_processors/f/39/t/66118.aspx
9. DM368 OSD层左上角出现蓝色矩形小块的问题求助
http://www.deyisupport.com/question_answer/dsp_arm/davinci_digital_media_processors/f/39/t/62689.aspx
10. DM368 OSD显示图片/logo问题
http://www.deyisupport.com/question_answer/dsp_arm/davinci_digital_media_processors/f/39/t/76815.aspx
11. DM368 SD Card 不能挂载
http://www.deyisupport.com/question_answer/dsp_arm/davinci_digital_media_processors/f/39/t/58299.aspx
12. dm368 编解码模块异常
http://www.deyisupport.com/question_answer/dsp_arm/davinci_digital_media_processors/f/39/t/71378.aspx
13. dm368 设置OSD层透明
http://www.deyisupport.com/question_answer/dsp_arm/davinci_digital_media_processors/f/39/t/62258.aspx
14. DM368的云台控制
http://www.deyisupport.com/question_answer/dsp_arm/davinci_digital_media_processors/f/39/t/53991.aspx
15. DM36x Image Tuning Tool
http://www.deyisupport.com/question_answer/dsp_arm/davinci_digital_media_processors/f/39/t/60023.aspx
16. dm36x ipipe中white blance中的R、Gr、Gb、B的gain和gain offset参数怎样添加入程序中?
http://www.deyisupport.com/question_answer/dsp_arm/davinci_digital_media_processors/f/39/t/59951.aspx
17. DM36X UBL编译后.map 文件中出现未定义符号
http://www.deyisupport.com/question_answer/dsp_arm/davinci_digital_media_processors/f/39/t/75779.aspx
18. DM36X内核编译提示不到cmemk.o
http://www.deyisupport.com/question_answer/dsp_arm/davinci_digital_media_processors/f/39/t/63641.aspx
19. GODB 开发环境
http://www.deyisupport.com/question_answer/dsp_arm/davinci_digital_media_processors/f/39/t/68616.aspx
20. IPNC DM368 对应的dm3xx_sd_boot-6.1工具
http://www.deyisupport.com/question_answer/dsp_arm/davinci_digital_media_processors/f/39/t/61619.aspx
21. IPNC DM368 报错"No space left on device" (制作ubifs相关信息)
http://www.deyisupport.com/question_answer/dsp_arm/davinci_digital_media_processors/f/39/t/67252.aspx
22. IPNC如何在启动时自动识别usb wifi模块,并替换原有有线网卡?
http://www.deyisupport.com/question_answer/dsp_arm/davinci_digital_media_processors/f/39/t/66640.aspx
23. ITT调节白平衡问题
http://www.deyisupport.com/question_answer/dsp_arm/davinci_digital_media_processors/f/39/t/58521.aspx
24. OSD显示中英文字符
http://www.deyisupport.com/question_answer/dsp_arm/davinci_digital_media_processors/f/39/t/60393.aspx
25. tvp7002输入DM368的信号异常后,DM368无法正常捕获视频问题
http://www.deyisupport.com/question_answer/dsp_arm/davinci_digital_media_processors/f/39/t/66466.aspx
26. UBL UBOOT 描述符
http://www.deyisupport.com/question_answer/dsp_arm/davinci_digital_media_processors/f/39/t/61683.aspx
27. 交叉编译问题arm_v5t_le-gcc: Command not found
http://www.deyisupport.com/question_answer/dsp_arm/davinci_digital_media_processors/f/39/t/53315.aspx
28. 关于dm365 davinci_keyscan 的问题
http://www.deyisupport.com/question_answer/dsp_arm/davinci_digital_media_processors/f/39/t/78240.aspx
29. 关于dm365 UBL中修改运行频率的问题
http://www.deyisupport.com/question_answer/dsp_arm/davinci_digital_media_processors/f/39/t/53016.aspx
30. 关于DM368跳过I2C检查的问题请教!!!
http://www.deyisupport.com/question_answer/dsp_arm/davinci_digital_media_processors/f/39/t/67835.aspx
31. 关于IPIPEIF和ISIF对RAW数据的处理
http://www.deyisupport.com/question_answer/dsp_arm/davinci_digital_media_processors/f/39/t/75444.aspx
32. 关于原始视频信号输入DM368
http://www.deyisupport.com/question_answer/dsp_arm/davinci_digital_media_processors/f/39/t/69663.aspx
33. 在使用dm368 ipnc 内核时,如何加载外部rtc设备
http://www.deyisupport.com/question_answer/dsp_arm/davinci_digital_media_processors/f/39/t/52253.aspx
34. 如何利用CCS 与JTAG调试DM368
http://www.deyisupport.com/question_answer/dsp_arm/davinci_digital_media_processors/f/39/t/62042.aspx
35. 搭建IPNC_DM368_IMX104_v2.60.05出现问题
http://www.deyisupport.com/question_answer/dsp_arm/davinci_digital_media_processors/f/39/t/53073.aspx
36. 用sfh_DM36x.exe烧写失败,怎么破?
http://www.deyisupport.com/question_answer/dsp_arm/davinci_digital_media_processors/f/39/t/74587.aspx
37. 编译刚搭建好的APPRO_DM368IPNC_IMX104编译出现问题
http://www.deyisupport.com/question_answer/dsp_arm/davinci_digital_media_processors/f/39/t/53101.aspx
38. 请教:DM36x IPNC RDK5.1 开发系统搭建 文件编译无法通过
http://www.deyisupport.com/question_answer/dsp_arm/davinci_digital_media_processors/f/39/t/65568.aspx
39. 请问如何在DM368 中使用STP功能
http://www.deyisupport.com/question_answer/dsp_arm/davinci_digital_media_processors/f/39/t/52208.aspx
40. 驱动文件如何加到开发包中??谢谢
http://www.deyisupport.com/question_answer/dsp_arm/davinci_digital_media_processors/f/39/t/77698.aspx