【刚开始用CCS没多久的小白一只】
1、用的是CCS6.1.2版本,debug模式下直接运行采样程序,采样频率很慢,用了free run也不是很满意,好像另有release模式可以优化程序,但是没有找到。。。请问应该在哪里设置呢?
2、用的板子是TMS320VC5505 eZDSP,目前的PLL是100MHz,请问可以设置成更高的频率吗?或者,在哪里可以看到配置的说明呢?
望指点!> <
O(∩_∩)O谢谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
【刚开始用CCS没多久的小白一只】
1、用的是CCS6.1.2版本,debug模式下直接运行采样程序,采样频率很慢,用了free run也不是很满意,好像另有release模式可以优化程序,但是没有找到。。。请问应该在哪里设置呢?
2、用的板子是TMS320VC5505 eZDSP,目前的PLL是100MHz,请问可以设置成更高的频率吗?或者,在哪里可以看到配置的说明呢?
望指点!> <
O(∩_∩)O谢谢!
DSP不建议超频使用。
C5505的最高主频是100Mhz,所以PLL配置时,注意倍频后不要超过100MHz.
在数据手册里第一页有介绍最高主频。
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tms320vc5505.pdf