参照帖子和一些官方文件用Uniflash进行beaglebone black 的eMMC烧写,但是dhcp和tftp的log显示,应该是连接不上板子:
我是通过BeagleBone black的usb进行烧写,参照《Sitara Uniflash Quick Start Guide》将板子的ip设为静态的192.168.100.1(与Uniflash中NetWork Interface IP一样,不知道我有没有理解错)。烧录的时候也没有出现要加载usb驱动的情况,我想是因为早先连接的时候自动安装了那个驱动吧。
另外还有个问题就是,从usb进行eMMC的烧录,启动时是否要按住boot按钮?
如果不按的话,串口就输出正常的启动信息,是从eMMC原有的系统启动;按住的话,串口就什么都没有。
所以我想应该是连接上出了问题,但是不知道问题在哪,希望社区的大神帮我看看解答下