This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

使用UniFlash烧写beaglebone black 的eMMC遇到的问题

Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH

参照帖子和一些官方文件用Uniflash进行beaglebone black 的eMMC烧写,但是dhcp和tftp的log显示,应该是连接不上板子:

我是通过BeagleBone black的usb进行烧写,参照《Sitara Uniflash Quick Start Guide》将板子的ip设为静态的192.168.100.1(与Uniflash中NetWork Interface IP一样,不知道我有没有理解错)。烧录的时候也没有出现要加载usb驱动的情况,我想是因为早先连接的时候自动安装了那个驱动吧。

另外还有个问题就是,从usb进行eMMC的烧录,启动时是否要按住boot按钮?

如果不按的话,串口就输出正常的启动信息,是从eMMC原有的系统启动;按住的话,串口就什么都没有。

所以我想应该是连接上出了问题,但是不知道问题在哪,希望社区的大神帮我看看解答下

  • 按住S2按钮,启动方式:SPI-MMC-USB-UART。

    如果不插SD卡,按住S2,会从USB启动。

  • 请问下,我按住S2按钮,没插sd卡,然后四个灯都没亮,串口输出没有信息,dhcp和tftp出现以上信息。这是什么原因?是不是地址没设对,烧写文件没写进去?

  • 请问下,我按住S2按钮,没插sd卡,然后四个灯都没亮,串口输出没有信息,dhcp和tftp出现以上信息。这是什么原因?是不是地址没设对,烧写文件没写进去?

  • 有参考过我这篇文档么?

    http://www.deyisupport.com/question_answer/dsp_arm/sitara_arm/f/25/t/73278.aspx

    是不是image没有load进去

  • 你好,参考过你的文档试过。想问一下,1.3.2中制作的uImage和1.3.3中boot_partition.tar.gz中的uImage是否是同一个?

    还有就是Uniflash Guide中关于usb烧写方法中关于ipv4的设置,我bb-black连上电脑后有两个本地连接:

    本地连接3是电脑的网口,4是bb-black的usb网口,我是要将两个都改成192.168.100.1还是就改usb网口的地址?