小弟最近在linux下做一个驱动,OMAP3530通过GPMC与FPGA进行通信,速度要求为大于20.48MByte,我想通过异步的方式进行传输。通过配置,从ARM端得到了一个稳定的时序如图:
![]()
我的配置如下:
#define FPGA_GPMC_CONFIG1 0x00001000
#define FPGA_GPMC_CONFIG2 0x000a0a00 //CSRDACCESSTIME=10, CSWRACCESSTIME=10
#define FPGA_GPMC_CONFIG3 0x00020200 //ADVRDOFFTIME=2, ADVWROFFTIME=2
#define FPGA_GPMC_CONFIG4 0x08050805 //OEOFFTIME=8, WEOFFTIME=8, OEONTIME=5, WEONTIME=5
#define FPGA_GPMC_CONFIG5 0x00080b0b //RDCYCLETIME=11, WRCYCLETIME=11
#define FPGA_GPMC_CONFIG6 0x08000000 //WRACCESSTIME=8
我的问题如下,如图,我设置的是两次连续读取之间的时间间隔为0,得到的时序中可以看到,两次CS拉低之间有很长一段高电平,占用了大量的时间,远远达不到20M的要求。一时间找不到原因。