您好:
我现在想通过hdvpss的Aux Input Path作为显示的输入通路,通过DVO2将视频数据传递给sii9134芯片。
我使用的软件版本为ipnc3.8.DEMO是multich_capturedisplay.c。
我在multich_capturedisplay.c中设定了
capturePrm.outQueParams[0].nextLink = gVdisModeleContext.dispalyId[VDIS_DEV_DVO2];
displayPrm.displayId= Display_LINK_DISPLAY_SC2.
要求视频输出格式是视频数据与同步信号分离的模式。
目前的现象是8148测不到输出的视频数据。通过打印得知显示控制的设置为:Aux-->vcomp_pip_select->vcomp.
问题1: 我想知道这样的路径是不是有问题,我认为应该是AUX-->DVO2_SELECT,如果按照Aux-->vcomp_pip_select->vcomp.这种设置,我要通过 设置那个寄存器使得视频数据从的dvo2输出呢?
问题2:HDVPSS Detailed Block Diagram中CIG模块可以接收Primary以及Aux的数据,是如何选择的,CIG模块中的(cf)是什么意思?