This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

Am5728开发板能直接从TI store购买吗?他的实际功耗大约多少呢,满载

Other Parts Discussed in Thread: AM5728

Am5728开发板能直接从TI store购买吗?他的实际功耗大约多少呢,满载

非常感谢回复!

  • 最好找我们的代理商购买。

    实际功耗一般和应用的情况相关,满载这个概念很模糊。

  • 最好是个什么意思?买个板子没那么麻烦吧?满载的概念很简单,所有的arm和dsp 8个核跑一个最简单的程序cpu 100%,功耗后边我自己测试一下再说,我问了好几个都不知道,看来只能自己做实验了,        ti的兄弟你如果不清楚可以不回的  

  • 1. 最好的意思是,代理商可以帮您解决海关通关等问题,板子在国外,需要美金交易,代理商另外还可以给您提供一些后期芯片方面的服务。如果您可以解决这些问题,当然可以不用找代理商。

    2. 功耗您可以自己做测试,当然OK, 这样最好,可以根据您的应用场景得到比较需求的功耗数值。但是, 测量功耗,不仅仅包括内核的功耗,还有外设等的功耗。您问这个功耗的目的有什么呢?电源的设计,散热的考虑,还是考虑电池供电? 我只有明白您的问题所在,再给您答复。

      - 关于实测的功耗,请您参考 http://processors.wiki.ti.com/index.php/AM57xx_Power_Consumption_Summary 

      - 关于评估的工具 http://processors.wiki.ti.com/index.php/AM572x_Power_Estimation_Tool 

  • 非常感谢回答,如果前面有冒犯还请谅解

    1  visa支付很简单,至于支持,公司好像从来没有得到FAE的帮助,未来也不会指望fae。

    2  满载功耗太重要了,做产品而言,在一个密闭的空间里当然希望功耗越低越稳定,现在的情况是主芯片决定了整个功耗的90%,我的其他芯片的功耗几乎可以忽略。ti的东西现在搞的功耗愈来愈高,后边真是会放弃ti的东西,ti以前都是以低功耗著称,现在功耗猛涨,不知道在想什么。

    先买一个来测测再说,不行就放弃。

    非常感谢!

  • 1.  代理商,只是多一个渠道给您提供帮助,他们的能力的确有限,他们可以提供除商务外的其他服务。

    2.  功耗性能不能简单从功耗大小考虑,一般从性能功耗比衡量。TI的处理器分布很全,你现在看的AM57性能很强,功耗自然也有上升。TI也有针对手持设备的低功耗系列芯片。低功耗我们还是做的最好的

          看您的描述,主要是考虑散热了,可以根据datasheet上的温升系数,在根据您的预估CPU 占用率等进行估算温升,然后结合专门的热设计文档,我今天在外面,您可以自己找找这些文档,我相信您搞定这些不是问题了。

    谢谢!