您好:
我现在想通过hdvpss的Aux Input Path作为显示的输入通路,通过DVO2将视频数据传递给sii9134芯片。
我使用的软件版本为ipnc3.8.DEMO是multich_capturedisplay.c。
我在multich_capturedisplay.c中设定了
capturePrm.outQueParams[0].nextLink = gVdisModeleContext.dispalyId[VDIS_DEV_DVO2];
displayPrm.displayId= Display_LINK_DISPLAY_SC2.
要求视频输出格式是视频数据与同步信号分离的模式。
目前的现象是图像可以输出但是颜色不对,如图:
上面是正常的,下面是通过DVI输出的,不知道哪里影响了图像的颜色??