This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

dvs8148 Hdvpss DVO2输出



您好:

      我现在想通过hdvpss的Aux Input Path作为显示的输入通路,通过DVO2将视频数据传递给sii9134芯片。

     我使用的软件版本为ipnc3.8.DEMO是multich_capturedisplay.c。

      我在multich_capturedisplay.c中设定了

             capturePrm.outQueParams[0].nextLink = gVdisModeleContext.dispalyId[VDIS_DEV_DVO2];

             displayPrm.displayId= Display_LINK_DISPLAY_SC2.

        要求视频输出格式是视频数据与同步信号分离的模式。

目前的现象是图像可以输出但是颜色不对,如图:

     

上面是正常的,下面是通过DVI输出的,不知道哪里影响了图像的颜色??

  • 你好;

             画面可以出来,应当不是程序配置的问题了;而且红色的输出是正常的;

             你可以确认一下 dm8148到sii9134的输出信号线是否都输出正常,或者有没有接反等;

             还有DVI接口,试试换一个线;

  • 从8148出来的数据用示波器都能测到,看着没什么问题,硬件看了原理图,也是正确的,线换过了,效果是一样的,不知道是否还有其它可能性?

  • 我调整了VpsHal_HdVencCscCoeff  CscDefaultCoeff[VPSHAL_HDVENC_CSC_NUM_MODE]中HDTV R2Y的参数的200改为210后,视频效果有明显的好转,但是图像没有完全正常。

         问题:1.我是否需要通过调整参数来调整我的图像颜色。

                     2.如果需要调整参数,是否有可参考的参数或是计算方法。下面是三张对比图,分别为正常图像,调整之前的图像,调整之后的图片