AM263P4: AM263Px PRU + 音频方案

Part Number: AM263P4

hello,我们在使用AM263P时,存在一些困惑。当前LP-AM263P4这个板子上,似乎没见到有TDM,IIC等接口。如果我想要将音频接入AM263Px,该如何做呢。是否像SENT例程一样通过PRU去做decoder,这种方案可以实现吗;或者额外需要一个转换芯片,转换成模拟信号接入ADC?期待您的解答

  • 您好,

    已经收到了您的案例,调查需要些时间,感谢您的耐心等待。

  • AM263Px芯片本身没有集成MCASP(音频串行端口),所以无论是LP板还是controlCARD,都没有原生的I2S/TDM接口,这是芯片级别的限制。

    PRU自研I2S/TDM Decoder

    方向是对的,类似SENT例程的做法。PRU支持eGPI移位捕获和GPIO位级操作,时序上可以实现I2S接收(48kHz/16bit下BCLK约1.5MHz,PRU主频200MHz,资源够用)。但需要注意:TI没有提供现成的I2S PRU固件例程,需要自行开发。