首先我的工作主要是想在DM3730上实现ARM端用摄像头采集图片(已完成),然后用DSP实现自己做的一些简单算法(计算功能),不需要TI DSP的编解码那些功能,有以下几个问题想请假下:
1.用的是深圳英蓓特公司的SBC8530,没有JTAG接口,如何只跑DSP端的程序?或者说如何进行调试DSP代码?
2.看了一些关于DM3730开发的资料,很多都讲解关于CE框架的,自己也看了DVSDK开发包关于CE的一些文档,感觉对我的工作没有太大的帮助,是否我需要实现的功能可以不用CE框架?虽然要用到ARM端采集的图片,我是否可以把采集到的图片通过其它方式(如复制到DSP端可以调用的文件夹等)进行,只跑DSP端的程序。
3.关于xDM标准,是否可以不封装成xDM算法,就如普通的DSP那样进行自己的算法就可以实现我的功能,虽然初次接触DSP,但也查阅过一些DSP方面的知识,目前也在学习DSP,感觉DM3730这个不太适合入门,手上还有一个DM642的开发箱。
谢谢各位!请大家指点迷津!