This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

关于DM3730 DSP应用的一些问题

Other Parts Discussed in Thread: DM3730

首先我的工作主要是想在DM3730上实现ARM端用摄像头采集图片(已完成),然后用DSP实现自己做的一些简单算法(计算功能),不需要TI DSP的编解码那些功能,有以下几个问题想请假下:

1.用的是深圳英蓓特公司的SBC8530,没有JTAG接口,如何只跑DSP端的程序?或者说如何进行调试DSP代码?

2.看了一些关于DM3730开发的资料,很多都讲解关于CE框架的,自己也看了DVSDK开发包关于CE的一些文档,感觉对我的工作没有太大的帮助,是否我需要实现的功能可以不用CE框架?虽然要用到ARM端采集的图片,我是否可以把采集到的图片通过其它方式(如复制到DSP端可以调用的文件夹等)进行,只跑DSP端的程序。

3.关于xDM标准,是否可以不封装成xDM算法,就如普通的DSP那样进行自己的算法就可以实现我的功能,虽然初次接触DSP,但也查阅过一些DSP方面的知识,目前也在学习DSP,感觉DM3730这个不太适合入门,手上还有一个DM642的开发箱。

谢谢各位!请大家指点迷津!

  • Xu Bin,

    没有仿真器对于DSP的调试和优化是很不方便的。

    对于DM3730如果你不需要编解码,不想使用CE的架构,你可以利用CE基于的dsplink,把DSP的代码加载到DSP测,并运行。

    请参考:http://processors.wiki.ti.com/index.php/DSPLink_Overview

    DM3730和DM642都是比较老的产品了,还是希望能使用TI较新的产品。

  • 双核配合工作,是不容易,得懂双核如何配合,标准是怎么样,搭建双方互通的框架,有了框架,不必再关心标准,直接在框架两端加自己的内容,ARM端加采集,DSP端加自己的算法,随心所欲。