您好!
在dm8127平台下IR_CUT问题,IR_CUT有时候在光线较暗的情况下一直不停的来回切换。
在dm8127芯片上好像有对IR_CUT切换的控制,如下图:
图中CDS(AF27)和IREN(AE26)好像可以对IR_CUT进行控制,项目中使用了一个光敏二极管来控制IR_CUT的切换,CDS 直接与光敏二极管相连,测量出CDS显示的是电压值,当CDS上的电压值为2V时,IR_CUT刚好切换。
请问,dm8127 RDK中有对IR_CUT的控制吗?我现在想要通过软件来对IR_CUT切换进行控制,请问怎样做?还有IR_CUT光线较弱时反复切换是什么原因造成的?