This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

DM8127 affine transformation 效率问题



我目前使用的是IPNC RDK3.5,我想使用VNF模块中的affine功能

我发现如果开启这个功能,单一一个channel 1080P FPS会降到23左右

(VNF其余的降噪功能或LDC都是关闭的)

计算了下affine所需要的时间,发现平均一张大概落在36~40ms

请问这个是硬件本身速度的限制吗? 还是我哪里没有配置好?

谢谢各位大神帮忙!!

  • Lee Weiyu,

    affine是基于LDC的。请问你使用的输入是YUV422还是YUV420的,不同的输入,性能上也是有区别的。

    还有M3的频率目前配置的是否是芯片支持的最高频率? CYE3可以支持560MHz M3,M3的频率也会影响到LDC的性能。

  • 感谢回复!!

     

    目前我使用的输入是YUV420

    至于M3的频率配置目前是400MHz

    我有在RDK中发现Utility可以设定freq,但不确定是不是真的能透过这个设置到底层的频率:

     

    UInt32 Utils_setCpuFrequency (UInt32 freq)

     

    还是我必须要到u-boot端去设置? 跪求大神指点QQ