用C6747UART2调试485 发现只能发送数据 不能接收数据 已经用示波器测过接收引脚是有波形输入的。。。。 我也把接收引脚R4当做gpio配置后让其输出信号,也是可以用示波器观测到的。。。。。 但是就不能接收到信号,希望各位能指导一下 谢谢
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
用C6747UART2调试485 发现只能发送数据 不能接收数据 已经用示波器测过接收引脚是有波形输入的。。。。 我也把接收引脚R4当做gpio配置后让其输出信号,也是可以用示波器观测到的。。。。。 但是就不能接收到信号,希望各位能指导一下 谢谢
1,PINMUX有没有设置成UART?
2,有没有可能是管脚烧了?换个板子试试?
谢谢您的回复
1设置了。。。。
2 换过板子是可以的
3现在是我可以控制R4收发引脚作为普通io使用 但是uart不行。。。。 如果是烧了。。也会出现部分功能失效的情况吗?