专家您好,刚开始学习6472的CSL库不久,今天有个问题困扰了我一天,想来请教你们一下:
pllc工作有两种模式:bypass模式和pll模式。在6455的csl_pllc.h中CSL_PllcHwSetup结构体定义了Uint32 pllMode这么一个变量,可以方便的进行设置,而今天我看6472的csl_pllc.h中CSL_PllcHwSetup结构体根本没有pllMode这个变量,也没有预分频的preDiv变量,这是为什么呢?如果要更改设置该怎么办?CSL文件是从官网下的,应该没有问题。
还有一个问题,关于这两个模式,bypass模式下输入信号直接就到分频器,pll模式下输入信号经过PREDIV、PLLM再到了分频器,那么是否我要用PLLM提高输入时钟的频率那就必须用PLL模式?