This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我在OMAP-L138_generic_secure.ini基础上修改的ini文件,
对PLL0、PLL1和DDR参数进行了配置,
用了个跑马灯程序LED_TEST进行测试。
用GenericSecureUartHost.exe通过串口下载LED_TEST.ais后,发现跑马灯跑得非常慢。
原本这个是1秒动一下的,现在大约十几秒才动一下。
因此,我怀疑是PLL0没有被配置正确。
但是PLL1和DDR应该是配置正确了,因为我程序是在DDR运行的,之前没配置之前,运行不了。后来发现是这里没配置。
现在配置后,程序能跑起来了。
现在唯一的问题就是跑马灯跑得非常慢。
这是跑马灯的代码,delay用的是for循环延时。因此我认为是PLL0没有被配置正确,所以跑得慢。
int main(void)
{
// 外设使能配置
PSCInit();
// GPIO 管脚复用配置
GPIOBankPinMuxSet();
// GPIO 管脚初始化
GPIOBankPinInit();
// 主循环
for(;;)
{
// 延时
Delay(0x00FFFFFF);
GPIOPinWrite(SOC_GPIO_0_REGS, 106, GPIO_PIN_LOW); // D1 灭 GPIO6[9]
GPIOPinWrite(SOC_GPIO_0_REGS, 108, GPIO_PIN_HIGH); // D2 亮 GPIO6[11]
// 延时
Delay(0x00FFFFFF);
GPIOPinWrite(SOC_GPIO_0_REGS, 106, GPIO_PIN_HIGH); // D1 亮 GPIO6[9]
GPIOPinWrite(SOC_GPIO_0_REGS, 108, GPIO_PIN_LOW); // D2 灭 GPIO6[11]
}
}
但是我认为我写的配置是正确的,见附件中的ini文件
附上ini文件:
目前是配的
PLL0CFG0 = 0x00130000
PLL0CFG1 = 0x00000309
我还试过
PLL0CFG0 = 0x00090001
PLL0CFG1 = 0x00000309
也不行。
求指导是什么原因?
谢谢!
Frank
Hi Denny Yang,
非常感谢回复,可是我现在进不去debug,读不了PLL0的寄存器。
正如我在这个帖子中描述的,我虽然成功解锁了,但是仍然进不去debug:
http://www.deyisupport.com/question_answer/dsp_arm/c6000_dsp/f/32/p/107285/318269.aspx#318269
Frank