This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

通过UART进行Secure Boot,成功Boot,但是跑马灯程序跑得非常慢

Other Parts Discussed in Thread: OMAP-L138

我在OMAP-L138_generic_secure.ini基础上修改的ini文件,

对PLL0、PLL1和DDR参数进行了配置,

用了个跑马灯程序LED_TEST进行测试。

用GenericSecureUartHost.exe通过串口下载LED_TEST.ais后,发现跑马灯跑得非常慢。

原本这个是1秒动一下的,现在大约十几秒才动一下。

因此,我怀疑是PLL0没有被配置正确。

但是PLL1和DDR应该是配置正确了,因为我程序是在DDR运行的,之前没配置之前,运行不了。后来发现是这里没配置。

现在配置后,程序能跑起来了。

现在唯一的问题就是跑马灯跑得非常慢。

这是跑马灯的代码,delay用的是for循环延时。因此我认为是PLL0没有被配置正确,所以跑得慢。

int main(void)
{
// 外设使能配置
PSCInit();

// GPIO 管脚复用配置
GPIOBankPinMuxSet();

// GPIO 管脚初始化
GPIOBankPinInit();

// 主循环
for(;;)
{
// 延时
Delay(0x00FFFFFF);
GPIOPinWrite(SOC_GPIO_0_REGS, 106, GPIO_PIN_LOW); // D1 灭 GPIO6[9]
GPIOPinWrite(SOC_GPIO_0_REGS, 108, GPIO_PIN_HIGH); // D2 亮 GPIO6[11]

// 延时
Delay(0x00FFFFFF);
GPIOPinWrite(SOC_GPIO_0_REGS, 106, GPIO_PIN_HIGH); // D1 亮 GPIO6[9]
GPIOPinWrite(SOC_GPIO_0_REGS, 108, GPIO_PIN_LOW); // D2 灭 GPIO6[11]
}
}

但是我认为我写的配置是正确的,见附件中的ini文件

附上ini文件:

目前是配的

PLL0CFG0 = 0x00130000
PLL0CFG1 = 0x00000309
我还试过

PLL0CFG0 = 0x00090001
PLL0CFG1 = 0x00000309

也不行。

求指导是什么原因?

谢谢!

Frank