我使用TMS320C6678芯片,EMIF16位宽为16bit,四个CE都工作在NOR_ASRAM_MODE,SS_SROBE模式。其中CE0,CE1,CE3的读写setup,strobe,hold时序为1,2,16;且为WAIT_NONE模式。CE2的读写setup,strobe,hold时序为4,4,40;且为WAIT0模式。
在测试过程中发现,当使用CE1/3向外设写入一段数据后,再切换至CE2从另一个外设读取数据时,CE2的第一个数据读取耗时特别长(可达5us),之后CE2的数据读取都正常为几十个ns。
请问下这是为什么?是CE间切换耗时长,还是EMIF读写切换耗时长?
谢谢!