This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

TVP5158+dm8148 dvr rdk

Other Parts Discussed in Thread: TVP5158

各位好:

使用自己研制的硬件版做4路pal视频数据采集编码,采集芯片使用1片TVP5158,TVP5158数据出来进入到FPGA,由FPGA处理成一路8-bit bt565数据流,再由FPGa通过vportB口发送个DM8418进行处理;使用的是DVR RDK中4D1的usecase;经过示波器测试,DM8148VPORT口已经有数据输入了。

问题是:对编码后的数据进行存盘,但并没有数据可以保存。

个人认为,问题可能是采集link capture并没有收到正确格式数据,导致capture没有输出,所以编码enc也没有输出;

请问:1.DVR RDK是否有可以看到数据采集情况的程序接口?

            2.由于只用了2个摄像头,所以是由FPGA将2路视频数据复制为4路,在形成8bit-bt656码流给8148,这种处理方式有没有什么问题?

感谢回答!!!

x 出现错误。请重试或与管理员联系。