您好,
TMS320DM368 Powering the TMS320DM368 with the TPS650061 中描述:
the device must be powered on in the following order:
1. 1.35V
2. 1.8V
3. 3.3V
我们的DM368板子设计时没有考虑上电顺序问题,现在是同时上电,用sd卡启动时,经常卡死在准备引导内核的时候。但同一张sd卡在开发板上就能正常引导内核进入文件系统。
请问,这种卡死现象是否是因为上电顺序引起的,上电顺序不按照文档来的话还会有什么其他潜在问题,谢谢!