您好,
使用dvsdk encode demo 无法修改编码framerate,请问编码的framerate如何修改。
www.deyisupport.com/.../66118.aspx
这里说“编码实际帧率是实际每秒调用process的次数,这点你需要修改应用程序。当然编码的参数配置也要与之一致,以保证码率控制算法的准确运行。”
但我没有找到控制process调用次数的地方。麻烦您详细指导一下。
还有,在我们板子上跑encode的时候:./encode -v testb.264 -I3 -y0 -b200000
ARM Load: 2% Video fps: 18 fps Video bit rate: 2161 kbps Sound bit rate: 0 kbps Time: 00:00:02 Demo: Encode Display: 720P 50Hz Video Codec: H.264 HP Resolution: 1280x720 Sound Codec: N/A Sampling Freq: N/A
帧率一直跑在18左右,我们前端是FPGA, bt1120 720p25,FPGA输出已经验证过,没有问题,我们的368板子跑在arm297mhz ddr270mhz,相当于365,应该也能满足720p的编码。请问这种情况大概需要检查哪部分?
谢谢