DM6467 UART0/1功能都正常
UART2 数据发送不出去,UTXD2量不到数据,
所以我们怀疑是pinmux问题,但是Pinmux配置为
PINMUX0 0x0 PINMUX1 0x15 VDD3P3V_PWDN 0x8000000
通过手册看PinMux也没有问题,gpio39和gpio40配置为utxd2和urxd2,同时无流控
同时写uart2的时候会出现too much work for irq42,所以感觉数据写到uart2的fifo里面了,数据没有往引脚去发送,导致一直触发中断,
在线等,急!