This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
老师们,你们好:
我现在在学习DM8148相关的知识,对于EZSDk开发包中提供的OMX架构,看了其中一个示例,有点没弄明白,或者看我的理解对不对啊,就是整个开发板上有ARM,DSP还有两个协处理器,其中协处理器是DSP的两个外设,分别完成采集、显示、编解码的各种功能,与硬件相结合的,OpenMax框架主要是针对单通道的数据处理,调用IL层的接口来将各个组件连接在一起实现相应的功能,而在DSP中又介绍了Codec Engine概念,主要是完成ARM和DSP的交互作用,那如果在一个工程中,我要实现采集,算法跟踪,编码,解码,显示这些功能,我是不是就要基于OpenMax框架来实现,那其中的DSP算法跟踪我要如何实现,在这里要基于XDM标准来实现算法,那如何调用到应用层呢?难道在调用协处理器完成的功能组件时,其IL层封装的函数要用到了Codec Engine,将编解码的的算法实现也要满足XDM标准,在这里我有点迷惑了,望得到大师们的帮助,谢谢!
Zhao Xing,
EZSDK基本已经没有维护了,不建议使用。
不知道你DM8148做什么样的应用,建议使用DVR RDK或者是IPNC RDK。相关软件需要贵公司和TI签署保密协议后才能提供。可以联系你的代理商签署保密协议相关事宜。
主要是作视觉跟踪相关的应用,现在是老板那边的IPNC还没整理好,就先让我子啊ezsdk的基础上先熟悉linux下的相关知识,我只是想了解他们之间到底有什么关系,这个CE是在什么情况下使用的,谢谢!
用DVRRDK会更好。
你跑算法的应用直接在DSP上进行,然后负责视频的M3把视频图像和ARM-DSP交互,在DSP里面跑你的算法,可以不用过多关注你楼顶贴那些概念,拿到RDK后,直接看里面代码,和对应文档会更有针对性。
我们可以提供DM8168的定制开发,针对您那边,可以联系friedrich8@qq.com
你好老师,CE是不是也是一种实现ARM和DSP之间通信的框架,跟OMX和McFW类似?我可以这样理解吗?我现在是对这些概念有点混淆,不知道具体都在什么情况下应用的,谢谢老师的解答!
可以先不用纠结CE和OMX,可以考虑先选好方向,建议RDK,可以让ARM和DSP交互,DSP跑算法,拿到代码后,填入自己应用,会上手更快。
等选好方向后,你就发现不用纠结OMX和CE了,可以更有效让DSP准备跑算法。
可以看上面帖子邮箱找我。