老师们,你们好:
我现在在学习DM8148相关的知识,对于EZSDk开发包中提供的OMX架构,看了其中一个示例,有点没弄明白,或者看我的理解对不对啊,就是整个开发板上有ARM,DSP还有两个协处理器,其中协处理器是DSP的两个外设,分别完成采集、显示、编解码的各种功能,与硬件相结合的,OpenMax框架主要是针对单通道的数据处理,调用IL层的接口来将各个组件连接在一起实现相应的功能,而在DSP中又介绍了Codec Engine概念,主要是完成ARM和DSP的交互作用,那如果在一个工程中,我要实现采集,算法跟踪,编码,解码,显示这些功能,我是不是就要基于OpenMax框架来实现,那其中的DSP算法跟踪我要如何实现,在这里要基于XDM标准来实现算法,那如何调用到应用层呢?难道在调用协处理器完成的功能组件时,其IL层封装的函数要用到了Codec Engine,将编解码的的算法实现也要满足XDM标准,在这里我有点迷惑了,望得到大师们的帮助,谢谢!