产品之前打样采用某司复合视频信号的解码芯片,正确配置输出后存在视频画面抖动,经询问FAE后,发现这个问题只能通过调整改善,不能避免。后又吃查得TI有这两款比较合适的芯片,但还是担心是否会存在之前问题,希望有用过的朋友给些建议。
信号链:CVBS信号/DVI信号 ----> TVP5146/TVP5150 (以前用的是ADV7280)-----> FPGA ------->THS8200-----> DVI输出
DVI信号和CVBS不是同一个解码芯片,DVI输入的信号是稳定的,没有任何抖动。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
产品之前打样采用某司复合视频信号的解码芯片,正确配置输出后存在视频画面抖动,经询问FAE后,发现这个问题只能通过调整改善,不能避免。后又吃查得TI有这两款比较合适的芯片,但还是担心是否会存在之前问题,希望有用过的朋友给些建议。
信号链:CVBS信号/DVI信号 ----> TVP5146/TVP5150 (以前用的是ADV7280)-----> FPGA ------->THS8200-----> DVI输出
DVI信号和CVBS不是同一个解码芯片,DVI输入的信号是稳定的,没有任何抖动。
你好,
请问你有在FPGA里面做逐行转隔行的算法么,例如去交织?
FPGA里面做逐行转隔行?有尝试的是做隔行转逐行的算法,只是简单的做单行扫描。为什么要逐行转隔行?
抱歉,是笔误。我的意思是在FPGA上是否有隔行转逐行的算法,包括去交织的算法。
这个倒没有,我们之前使用的芯片是局部I2P(隔行转逐行功能),如果开启后他给出的就是逐行的数据,经FPGA然后给THS8200,当不使用I2P功能的时候,FPGA只是做过抽点测试,要么去掉奇数行的扫描要么去掉偶数行的扫描。
我想你说的交织算法应该就是实现隔行转逐行,如果这个算法需要FPGA做的话,还需要另外配置一个RAM吧。
现在我就是想了解下TI的TVP5416这颗芯片是否自带I2P功能,如果带,是否会出现我附件里的那种问题?
Wei Qiang You,
抱歉,TVP5146/TVP5150没有隔行转逐行的功能。
你好,chris Meng!
TVP5146/TVP5150在使用时,如何处理隔行视频,需要给他外加RAM吗?FPGA做交织算法?
Wei You Qiang,
TVP5146 / TVP5150就是一个video AD,内部没有隔行转逐行的功能。