This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

TVP5146 / TVP5150 是否会存在隔行转逐行时的抖动问题

Other Parts Discussed in Thread: TVP5146, TVP5150, THS8200

产品之前打样采用某司复合视频信号的解码芯片,正确配置输出后存在视频画面抖动,经询问FAE后,发现这个问题只能通过调整改善,不能避免。后又吃查得TI有这两款比较合适的芯片,但还是担心是否会存在之前问题,希望有用过的朋友给些建议。

信号链:CVBS信号/DVI信号 ---->  TVP5146/TVP5150 (以前用的是ADV7280)-----> FPGA ------->THS8200-----> DVI输出

DVI信号和CVBS不是同一个解码芯片,DVI输入的信号是稳定的,没有任何抖动。