目前我们自制的核心板在上电时出现问题。我们的核心板是5V供电,内部包括核心板供电转换电源,OMAPL138,DDR以及晶振。
最开始的问题是上电后发现电流不对,测量发现1.8V为2.7V,开始怀疑是1.8V后端电容不够,然后查手册后,换了一个47UF电容。重新上电开始是好的,不到1分钟,电源电压被拉低,下电后发现1.8V对地短路。然后我们在那套核心板上只焊接了电源部分,发现1.2,1.8,3.3都可以正常启动。
然后我们抛开电源部分,用稳压源分别给芯片供电1.2V,1.8V,3.3V,按照1.2---1.8---3.3的顺序来,发现1.2和1.8DDR电源可以正常启动,3.3VIO电源加上后,3.3V电压被拉低,设置的保护电流足够的。如果把3.3VIO换成1.8VIO加,上述顺序不变,则可以正常上电。
如果1.2V,1.8VDDR,1.8VIO,3.3VIO只加一个电压,只有1.2V和1.8VIO可以正常上电,其他两个加上后,电源均被拉低。
因为我们这个核心板的电路我们在别的产品也用过,没有出现问题,这次由于结构问题,核心板比较小,器件摆放可能没有以前那么合理。
情况就是这样,希望各位大神帮忙,谢谢。