This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

omapl138上电电压故障



目前我们自制的核心板在上电时出现问题。我们的核心板是5V供电,内部包括核心板供电转换电源,OMAPL138,DDR以及晶振。
最开始的问题是上电后发现电流不对,测量发现1.8V为2.7V,开始怀疑是1.8V后端电容不够,然后查手册后,换了一个47UF电容。重新上电开始是好的,不到1分钟,电源电压被拉低,下电后发现1.8V对地短路。然后我们在那套核心板上只焊接了电源部分,发现1.2,1.8,3.3都可以正常启动。
然后我们抛开电源部分,用稳压源分别给芯片供电1.2V,1.8V,3.3V,按照1.2---1.8---3.3的顺序来,发现1.2和1.8DDR电源可以正常启动,3.3VIO电源加上后,3.3V电压被拉低,设置的保护电流足够的。如果把3.3VIO换成1.8VIO加,上述顺序不变,则可以正常上电。
如果1.2V,1.8VDDR,1.8VIO,3.3VIO只加一个电压,只有1.2V和1.8VIO可以正常上电,其他两个加上后,电源均被拉低。

因为我们这个核心板的电路我们在别的产品也用过,没有出现问题,这次由于结构问题,核心板比较小,器件摆放可能没有以前那么合理。
情况就是这样,希望各位大神帮忙,谢谢。

  • 现在调试有了新的进展,我们把电源芯片调整为power save模式,发现电压可以正常启动。但是在连接仿真器初始化的时候,出现PSC寄存器读取错误。是不是因为电源启动的时序还有问题呢。

  • 是不是L138的焊接有问题啊,没道理3.3V被拉低。1.8V被拉到27V那是因为1.8V上的电容不够,和3.3V上电爬坡太慢造成的,但是3.3V被拉低是跟前面的原因无关的。

  • xing WANG7 说:
    我们把电源芯片调整为power save模式,发现电压可以正常启动。但是在连接仿真器初始化的时候,出现PSC寄存器读取错误。是不是因为电源启动的时序还有问题呢。

    你前面不是说用外部电源独立供电也有问题吗?那这个电源到底是怎么回事?时序还是需要你自己测量一下确认是否满足要求。

  • 1   前面我们也遇到过1.8被拉到2.7的问题,通过测量3.3上电时间,在1.8后面并接电容后解决了。而且在以前我们1.8被拉到2.7V,也没有出现过电压被拉下来的短路或者击穿器件的问题,这次问题最开始的现象是1.8被拉到2.7,而且在20s左右,就出现了电源电压被拉低的现象。

    2  关于外部供电是这样的,我们外部供电按照1.2--1.8--3.3顺序,3.3会被拉下来,但是按照1.2---3.3---1.8上电,那么3个电压都可以正常上。

    3  基于以上,我门更改了电源芯片的模式,这里用的电源芯片是TPS650531。以前用的是PWM模式,不能正常上电,后来换了power save模式,可以启动,但是会遇到前面描述的读取寄存器错误的问题。

  • 您说的3.3V应该是1.3V吧,我们现在也遇到您的这种问题