8127启动时,检测不到nand,以下为现象:
1)仿真器连接时,可烧写flash,由于烧进去的mlo可能有问题,无法通过nand启动
2)同样的代码,编译为通过串口引导,mlo可以起来,第二阶段无法检测到nand;编译为nand引导,通过仿真器烧录进去,第一阶段都起不来
3)flash的配置,是完全按照烧写程序nand-flash-writer.out代码里面的配置数据
问题:
除了nand gpmc的配置外,还有什么影响nand的检测,现在nand_get_flash_type函数中NAND_CMD_READID读出的数据连续4个都是3