This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

求McASP中AFIFO的使用例程

EDMA搬运McASP数据已经调试成功了。现在要使用McASP中的AFIFO,一使能AFIFO后,EDMA连中断都进不了,把原来EDMA源地址和目标地址修改

EDMA_Config(0, L138_MCASP_DATA_REGS, dma_mem_alloc(8*sizeof(int)*PCM_SAMPLE_NUM*2*2), sizeof(int), 8, PCM_SAMPLE_NUM*2, TRUE);
EDMA_Config(1, dma_mem_alloc(8*sizeof(int)*PCM_SAMPLE_NUM*2), L138_MCASP_DATA_REGS, sizeof(int), 8, PCM_SAMPLE_NUM*2, FALSE);

我怕参考McBSP调通的FIFO程序修改,麻烦ti的员工高手啦,可不可以给个McASP中AFIFO使用例程参考下,谢谢啦。

  • 与这个贴子是同一个问题。

    http://www.deyisupport.com/question_answer/dsp_arm/omap_l1x/f/54/p/132223/371401.aspx#371401

    如果还有问题,把参数表及MCASP的FIFO的配置发上来。

x 出现错误。请重试或与管理员联系。