我在使用dm8148接8位nand flash时,一直打ccc,无法进入uboot,目前已经尝试以下几种方案:
1、bootmode配置读出来为0x313,优先启动nand,这个没问题,位宽为8bit也没有问题
2、使用SD卡启动uboot之后,可以正常往flash里面读写数据
3、之前使用16位flash时,都已经能正常操作
4、uboot中默认的ecc校验方式为BCH8,从uboot来看是不支持BCH16,不知道是否在向ROM中拷贝uboot_min的时候ecc校验不对?
所以请问8148本身的ecc校验方式需要怎么配置才能通过校验?
另外,如果不是ecc引起的,是否有其他可能性?