This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
现在在使用C6678芯片,在EMIF16上外挂一个NOR FLASH,希望使用EMIF16 BOOT模式,有以下几个问题需要请教(主要是和以前使用C6455芯片的操作进行比较):
1 C6678最终实际烧写到NOR FLASH内的文件格式是什么?在C6455中out文件会通过Hex conversion utility在CCS 3.3中进行相关配置后直接生成.hex文件,在通过工具FlashBurn SDK直接烧写到FLASH中。在CCS 5是否有类似Hex conversion utility工具将out文件转换成HEX文件,在完成文件格式转换后,我们是否可以自己针对所使用的FLASH器件编写烧写程序将HEX文件写入NOR FLASH?或者是需要其他工具和方式完成C6678的烧写过程?
2 在程序开始跳转到0x70000000时,开始执行二级boot loader,是否可以参考C6455的样板进行开发?
谢谢!
在.out->.hex过程中,在cmd文件中如果有 -boot,应该就是boot table格式了吧?另外b2ccs和ccs2bin还不会使用,请问哪里有说明吗?
使用下述方法是否可以,直接将.out转换为.bin
hex6x.exe filename.out -b -map filename.map -o filename.bin
Black网友提到过
http://www.deyisupport.com/question_answer/dsp_arm/c6000_dsp/f/32/t/45456.aspx
生成.bin文件后,如何烧录进入flash呢?……貌似都是小白问题