现在在使用C6678芯片,在EMIF16上外挂一个NOR FLASH,希望使用EMIF16 BOOT模式,有以下几个问题需要请教(主要是和以前使用C6455芯片的操作进行比较):
1 C6678最终实际烧写到NOR FLASH内的文件格式是什么?在C6455中out文件会通过Hex conversion utility在CCS 3.3中进行相关配置后直接生成.hex文件,在通过工具FlashBurn SDK直接烧写到FLASH中。在CCS 5是否有类似Hex conversion utility工具将out文件转换成HEX文件,在完成文件格式转换后,我们是否可以自己针对所使用的FLASH器件编写烧写程序将HEX文件写入NOR FLASH?或者是需要其他工具和方式完成C6678的烧写过程?
2 在程序开始跳转到0x70000000时,开始执行二级boot loader,是否可以参考C6455的样板进行开发?
谢谢!