This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

ti816x板子vga输出的问题



我这边用ti816x的DVR板子,./init.sh && ./load.sh后 只有HDMI和spot输出,VGA一直是无信号,run mcfw_demo后也只有hdmi上有输出,请问这可能是什么原因呢?

  • 你用的是哪个DVR板子?是我们的第三方出的那个么?

    我们的uboot支持bootlogo功能,你可以通过那个再次验证一下VGA是否有输出。如果没有,很可能是硬件故障,请联系板卡提供商进行后续的工作。

  • 是我们自己做的板子 uboot中的bootlogo确实没有输出到VGA上,只输出到了HDMI 和spot 。好的 谢谢 我们再检测一下。

  • 你有修改过默认的分辨率么?或者是PLL。

    看一下VGA的输出的信号:时钟、同步等是否符合VESA规范

  • 我们的板子是TI816X-DVR的板子,只有HDMI0,VGA,SPOT三个输出,HDMI1硬件上没有做,我测试了,用EVM的kernel和rootfs 在装载vpss.ko后 VGA马上就有信号了,而用DVR的就不行。uboot我不管用DVR的还是EVM的,VGA都无法显示logo,只有HDMI0的有输出logo。问下HDMI0和VGA能够tied吧?insmod vpss.ko tiedvencs=3 我试了好像不行,hdmi0能显示一个QT窗口,VGA却是全黑。

  • 你好,如果不是一个分辨率那是tie不起来的

  • 我修改load.sh为

    .  ./env.sh

    cd ./scripts/

    ./load_vpss.sh

    ./load_video.sh

    ./load_c6xdsp.sh

    ./osa_kermod_load.sh

    ./wait_cmd.sh s m3vpss  ${REMOTE_DEBUG_ADDR}

    ./wait_cmd.sh s m3video ${REMOTE_DEBUG_ADDR}

    ./wait_cmd.sh s c6xdsp  ${REMOTE_DEBUG_ADDR}

    cd -

    # load module fb

    #insmod ./kermod/vpss.ko i2c_mode=1 sbufaddr=${HDVPSS_SHARED_MEM}

    insmod ./kermod/vpss.ko i2c_mode=1 sbufaddr=${HDVPSS_SHARED_MEM} mode=hdmi:1080p-60,hdcomp:1080p-60 tiedvencs=3

    insmod ./kermod/ti81xxfb.ko vram=0:8M,1:8M,2:4M

    insmod ./kermod/ti81xxhdmi.ko

    sleep 1

    #

    # enable range compression in HDMI 0..255 to 16..235.

    # This is needed for consumer HDTVs

    #

    ./bin/mem_rdwr.out --wr 0x46c00524 2

    然后执行一个qttest -qws, 只在hdmi0看到qt窗口,在vga还是全黑,不知道哪儿还不对。