我这边用ti816x的DVR板子,./init.sh && ./load.sh后 只有HDMI和spot输出,VGA一直是无信号,run mcfw_demo后也只有hdmi上有输出,请问这可能是什么原因呢?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我这边用ti816x的DVR板子,./init.sh && ./load.sh后 只有HDMI和spot输出,VGA一直是无信号,run mcfw_demo后也只有hdmi上有输出,请问这可能是什么原因呢?
你用的是哪个DVR板子?是我们的第三方出的那个么?
我们的uboot支持bootlogo功能,你可以通过那个再次验证一下VGA是否有输出。如果没有,很可能是硬件故障,请联系板卡提供商进行后续的工作。
是我们自己做的板子 uboot中的bootlogo确实没有输出到VGA上,只输出到了HDMI 和spot 。好的 谢谢 我们再检测一下。
你有修改过默认的分辨率么?或者是PLL。
看一下VGA的输出的信号:时钟、同步等是否符合VESA规范
我们的板子是TI816X-DVR的板子,只有HDMI0,VGA,SPOT三个输出,HDMI1硬件上没有做,我测试了,用EVM的kernel和rootfs 在装载vpss.ko后 VGA马上就有信号了,而用DVR的就不行。uboot我不管用DVR的还是EVM的,VGA都无法显示logo,只有HDMI0的有输出logo。问下HDMI0和VGA能够tied吧?insmod vpss.ko tiedvencs=3 我试了好像不行,hdmi0能显示一个QT窗口,VGA却是全黑。
我修改load.sh为
. ./env.sh
cd ./scripts/
./load_vpss.sh
./load_video.sh
./load_c6xdsp.sh
./osa_kermod_load.sh
./wait_cmd.sh s m3vpss ${REMOTE_DEBUG_ADDR}
./wait_cmd.sh s m3video ${REMOTE_DEBUG_ADDR}
./wait_cmd.sh s c6xdsp ${REMOTE_DEBUG_ADDR}
cd -
# load module fb
#insmod ./kermod/vpss.ko i2c_mode=1 sbufaddr=${HDVPSS_SHARED_MEM}
insmod ./kermod/vpss.ko i2c_mode=1 sbufaddr=${HDVPSS_SHARED_MEM} mode=hdmi:1080p-60,hdcomp:1080p-60 tiedvencs=3
insmod ./kermod/ti81xxfb.ko vram=0:8M,1:8M,2:4M
insmod ./kermod/ti81xxhdmi.ko
sleep 1
#
# enable range compression in HDMI 0..255 to 16..235.
# This is needed for consumer HDTVs
#
./bin/mem_rdwr.out --wr 0x46c00524 2
然后执行一个qttest -qws, 只在hdmi0看到qt窗口,在vga还是全黑,不知道哪儿还不对。