This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

dm8127 IPNC_SDK 3.8 模拟视频只显示OSD,图像为灰色



我在调试DM8127时,使用IPNC_SDK 3.8,跑的tristream fullfeature的usecase,其他一切正常,主码流、辅码流都能正常显示,HDMI也能正常显示,但是模拟视频无法显示正常的图像,只能显示OSD。具体显示效果如下:

我做过以下尝试:

1、使用colorbar进行测试,无论是在uboot阶段还是nfs阶段,colorbar都能显示效果如下:

所以,从colorbar来看,输出是正常的。

2、我在SD DisplayLink处使用DCC抓取YUV帧,从抓取结果来看,帧图像显示也是正常的。

3、无论是使用NTSC还是PAL制式,效果都是一样。

4、屏蔽hdmi问题依然存在。

5、查看 /sys/devices/platform/vpss/display2/ 信息,都正常。

6、我遮挡镜头或者在镜头前晃动,发觉图像会有明暗变化。

请问:从以上现象来看,是否存在一种可能性,就是SD DisplayLink处理之后帧所存放的内存地址不对导致该现象?

是否有其他的方向定位该问题?

烦请回复,谢谢!