我在调试DM8127时,使用IPNC_SDK 3.8,跑的tristream fullfeature的usecase,其他一切正常,主码流、辅码流都能正常显示,HDMI也能正常显示,但是模拟视频无法显示正常的图像,只能显示OSD。具体显示效果如下:
我做过以下尝试:
1、使用colorbar进行测试,无论是在uboot阶段还是nfs阶段,colorbar都能显示效果如下:
所以,从colorbar来看,输出是正常的。
2、我在SD DisplayLink处使用DCC抓取YUV帧,从抓取结果来看,帧图像显示也是正常的。
3、无论是使用NTSC还是PAL制式,效果都是一样。
4、屏蔽hdmi问题依然存在。
5、查看 /sys/devices/platform/vpss/display2/ 信息,都正常。
6、我遮挡镜头或者在镜头前晃动,发觉图像会有明暗变化。
请问:从以上现象来看,是否存在一种可能性,就是SD DisplayLink处理之后帧所存放的内存地址不对导致该现象?
是否有其他的方向定位该问题?
烦请回复,谢谢!