我是使用642的CE2配置为32位异步接口,与FPGA链接,程序如下:
程序跑起来后 设断点看变量i是在不停增加的,但是使用quartus的自带逻辑分析仪抓不到数据。
有个很奇怪的现象,比如当i = 4的时候,我重新Load应用程序,fpga就抓到数据了,后面一堆不知道什么数据
在dsp应用程序load完后,第一次运行,明明程序是写入数据*((Uint32 *)0xa0000000) = abc;,但是fpga能抓到读的过程,后面就没有反应了,
不知道怎么回事,能帮忙提点建议或排查方向吗?
void GPIO_init();
void main(void) {
VPDM642_init();
}
static Uint32 abc = 0;
void TSK_Note_Process(void)
{
while(1)
{
abc = abc + 1;
*((Uint32 *)0xa0000000) = abc;
}
}
void HWI_INTR6(void){
}
EMIF的配置如下
EMIFA_Config dm642ConfigA = {
EMIFA_FMKS(GBLCTL, EK2RATE, HALFCLK) |
EMIFA_FMKS(GBLCTL, EK2HZ, CLK) |
EMIFA_FMKS(GBLCTL, EK2EN, DISABLE) | /*禁止ECLKOUT2的输出*/
EMIFA_FMKS(GBLCTL, BRMODE, MSTATUS) |
EMIFA_FMKS(GBLCTL, NOHOLD, DISABLE) |
EMIFA_FMKS(GBLCTL, EK1HZ, HIGHZ) |
EMIFA_FMKS(GBLCTL, EK1EN, ENABLE) | /*使能ECLKOUT1*/
EMIFA_FMKS(GBLCTL, CLK4EN, DISABLE) | /* CLKOUT4 和 CLKOUT6是与GPIO复用,这里不需要时钟输出*/
EMIFA_FMKS(GBLCTL, CLK6EN, DISABLE),
EMIFA_FMKS(CECTL, WRSETUP, DEFAULT) |
EMIFA_FMKS(CECTL, WRSTRB, DEFAULT) |
EMIFA_FMKS(CECTL, WRHLD, DEFAULT) |
EMIFA_FMKS(CECTL, RDSETUP, DEFAULT) |
EMIFA_FMKS(CECTL, TA, DEFAULT) |
EMIFA_FMKS(CECTL, RDSTRB, DEFAULT) |
EMIFA_FMKS(CECTL, MTYPE, SDRAM32) |
EMIFA_FMKS(CECTL, RDHLD, DEFAULT),
EMIFA_FMKS(CECTL, WRSETUP, OF(7)) |
EMIFA_FMKS(CECTL, WRSTRB, OF(14)) |
EMIFA_FMKS(CECTL, WRHLD, OF(2)) |
EMIFA_FMKS(CECTL, RDSETUP, OF(2)) |
EMIFA_FMKS(CECTL, TA, OF(2)) |
EMIFA_FMKS(CECTL, RDSTRB, OF(14)) |
EMIFA_FMKS(CECTL, MTYPE, ASYNC8) |
EMIFA_FMKS(CECTL, RDHLD, OF(1)),
EMIFA_FMKS(CECTL, WRSETUP, OF(2)) |
EMIFA_FMKS(CECTL, WRSTRB, OF(10)) |
EMIFA_FMKS(CECTL, WRHLD, OF(2)) |
EMIFA_FMKS(CECTL, RDSETUP, OF(2)) |
EMIFA_FMKS(CECTL, TA, OF(2)) |
EMIFA_FMKS(CECTL, RDSTRB, OF(10)) |
EMIFA_FMKS(CECTL, MTYPE, ASYNC32) |
EMIFA_FMKS(CECTL, RDHLD, OF(2)),
EMIFA_FMKS(CECTL, WRSETUP, OF(2)) |
EMIFA_FMKS(CECTL, WRSTRB, OF(10)) |
EMIFA_FMKS(CECTL, WRHLD, OF(2)) |
EMIFA_FMKS(CECTL, RDSETUP, OF(2)) |
EMIFA_FMKS(CECTL, TA, OF(2)) |
EMIFA_FMKS(CECTL, RDSTRB, OF(10)) |
EMIFA_FMKS(CECTL, MTYPE, ASYNC32) |
EMIFA_FMKS(CECTL, RDHLD, OF(2)),
EMIFA_FMKS(SDCTL, SDBSZ, 4BANKS) |
EMIFA_FMKS(SDCTL, SDRSZ, 12ROW) |
EMIFA_FMKS(SDCTL, SDCSZ, 8COL) |
EMIFA_FMKS(SDCTL, RFEN, ENABLE) |
EMIFA_FMKS(SDCTL, INIT, YES) |
EMIFA_FMKS(SDCTL, TRCD, OF(1)) |
EMIFA_FMKS(SDCTL, TRP, OF(1)) |
EMIFA_FMKS(SDCTL, TRC, OF(5)) |
EMIFA_FMKS(SDCTL, SLFRFR, DISABLE),
EMIFA_FMKS(SDTIM, XRFR, OF(0)) |
EMIFA_FMKS(SDTIM, PERIOD, OF(2075) ),
EMIFA_FMKS(SDEXT, WR2RD, OF(1)) |
EMIFA_FMKS(SDEXT, WR2DEAC, OF(3)) |
EMIFA_FMKS(SDEXT, WR2WR, OF(1)) |
EMIFA_FMKS(SDEXT, R2WDQM, OF(3)) |
EMIFA_FMKS(SDEXT, RD2WR, OF(2)) |
EMIFA_FMKS(SDEXT, RD2DEAC, OF(3)) |
EMIFA_FMKS(SDEXT, RD2RD, OF(1)) |
EMIFA_FMKS(SDEXT, THZP, OF(2)) |
EMIFA_FMKS(SDEXT, TWR, OF(2)) |
EMIFA_FMKS(SDEXT, TRRD, OF(0)) |
EMIFA_FMKS(SDEXT, TRAS, OF(6)) |
EMIFA_FMKS(SDEXT, TCL, OF(1)),
EMIFA_CESEC_DEFAULT,
EMIFA_CESEC_DEFAULT,
EMIFA_CESEC_DEFAULT,
EMIFA_CESEC_DEFAULT
/* EMIFA_FMKS(CESEC, SNCCLK, ECLKOUT2) |
EMIFA_FMKS(CESEC, RENEN, READ) |
EMIFA_FMKS(CESEC, CEEXT, ACTIVE) |
EMIFA_FMKS(CESEC, SYNCWL, 0CYCLE) |
EMIFA_FMKS(CESEC, SYNCRL, 3CYCLE)*/
};