This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

ubuntu10.04下使用seed xds560v2 plus进行仿真问题(解决)

xp下使用vmware虚拟安装的ubuntu10.04 lts

ubuntu下安装的ccs是5.2版本

开发板是evm dm8168

驱动已经安装了,这里有个问题,安装驱动的时候显示只有ccs5.0和ccs5.1x,我觉得应该不要紧吧,连接emulator也正常,前面两个灯亮

在新建工程的时候也能看到seed xds560v2的emulator了

新建了一个ccs proect,选择了arm family,选中了evmdm8168,模版是Hello world

然后连接硬件好之后,点击debug

等待很久后(第一次运行),显示无法连接emulator?

 

  1. ccs for linux刚安装什么设置都没动,是不是要设置些什么?比如说调试器之类的?
  2. 还是说我要去装回ccs 5.1.x版本的以配合那个驱动啊
  3. 我想看看ssed有没有更新那个linux的驱动,但是那个网站要注册并且还要产品的序列号,反正我注册失败了,谁有seed xds560v2 plus driver for linux,并且适合ccs v5.2的?

 

非常感谢各位的回答

解决了:

和ccs的ide版本没有关系,而是linux版本的ccs好像有些bug有时候会莫名其妙的连接不上

另外我在ccs 5.1.x版本中,新建工程时也找不到dm8168或者evmdm8168,所以后来我选择了5,2版本的